This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/66AK2H12:C6748上的 SPI 用法问题:SPIFLG 中的 RXINTFLG 状态检查延迟。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616454/compiler-66ak2h12-problem-with-spi-usage-on-c6748-rxintflg-in-spiflg-status-check-delay

器件型号:66AK2H12

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我想知道 SPI 延迟。

我在66ak2h12中使用 SPI。

8时钟和8时钟之间存在400ns 延迟。 (SPI 数据字长为8)

延迟会以400ns 的延迟发生、与 SPI 速度无关。

当被测试时,由于 SPIRxFULL 函数的存在一个延迟。

每次 SPI 写入时都要检查此函数。

我想知道是否有办法减少延迟。

SPIRxFull 函数位于 pdk_4_0_5中。 (pdk_k2hk _4_0_5\packages/ti\CSL\src\ip\mcspi\V1\priv\spi.c)。

此外、SPIFMT 中的 WDELAY 设置为零、SPIDAT1中的 WDEL 设置为零。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此内容转发给 C67x 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev