This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA745:内存不足

Guru**** 2567525 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613818/linux-dra745-out-of-memory

器件型号:DRA745

工具/软件:Linux

大家好、

我们使用 SoC DRA745、4G RAM、软件构建和下载参考、网址 为 http://omappedia.org/wiki/6AM.1.3_Release_Notes

问题:内存不足。 “房间杀手”被触发,“杀人过程”再次被触发,“一直到系统挂起为止”。

重现:

1.在设备上下载数十个以上的应用程序。

2.所有这些应用程序,从第一个到最后一个,打开一个应用程序,然后将其置于后台,反复执行此操作,直到打开整个应用程序并放置背景。

3、不需要太长时间、房间会启动、一段时间后、系统会挂起。

我的问题是,为什么房间这么容易呢? 有足够的内存可供使用(4G)。

如有任何建议,将不胜感激。 非常感谢。

整个日志请参阅附件。

e2e.ti.com/.../oom_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转发给 Android 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够在 TI EVM 上重现此问题?
    它还取决于系统上运行的所有组件。

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注、Yordan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应、Vishal。

    稍后我将尝试使用 TI EVM。

    在 DRA745系统上运行的组件和在手机上运行的组件一样、但是手机还可以。