This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:从外部源捕获16位422 YCbCr 视频并通过以太网进行流式传输(TMDSCSK388)

Guru**** 2573675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616021/dm388-capture-16-bit-422-ycbcr-video-from-external-source-and-stream-through-ethernet-tmdscsk388

器件型号:DM388

TMDSCSK388 具有通过以太网实现的摄像头流应用。 我正在尝试将电路板配置为从 外部源捕获16位422 YCbCr 视频并进行流式传输。

此处使用了 IPNC-RDK 3.9.0。 从初始化中了解这一点的任何文档或示例都将非常有用。

谢谢你