This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:USB 上未检测到入门套件

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615935/linux-processor-sdk-am335x-starter-kit-not-detected-on-usb

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

你(们)好。

我一直不知道如何使 setup.sh 正常工作。

首先、我为 AM335x SK (入门套件)加电并使用以太网运行(连接成功)。

其次、我将带有 USB 电缆的 AM335x 连接到 AM335x SK 上的 micro-USB 端口。 运行 setup.sh 后、脚本会显示这种情况

"未检测到 BeagleBone (Black)或 Starterkit。 假设
正在使用通用 EVM。 是这样吗?
(是/否) n

请将 BeagleBone (Black)或 Starterkit 连接到 PC
如果您使用的是 Starterkit 板、请确保其已打开
按任意键尝试再次检查。

我的系统是:

分销商 ID:   Ubuntu
说明:   Ubuntu 16.04.3 LTS
发布日期   :16.04
代号:   Xenial

进一步测试我通过键入我认为是这样的内容来手动设置微额定值。

sudo minicom -s

并将端口设置为

   | A -   串行设备     :/dev/ttyS0                               |
   | B -锁定文件位置    :/var/lock                                |
   | C -  呼叫计划                                               :|
   | D - 标注程序                                               :|
   | E -   Bps/PAR/比特      : 115200 8N1                               |
   | F -硬件流控:否                                       |
   | G -软件流控制:否                                       |
   |                        

并检查目标是否有任何显示/输出。 目标没有任何返回值。 因此、我对目标进行了循环通电、但目标没有任何东西回来。

有人可以帮帮我吗?



"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能更详细地解释一下您要做什么吗? 您是否通过 USB 将 SK 连接到另一个 AM335x 板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    按照 setup.sh 脚本的要求、设置 AM335xSK 和 Linux 主机之间的通信。 但是、setup.sh 无法检测 AM335x SK 的存在。 因此、我使用上一帖子中显示的配置在主机手册上设置 Minicom。 但是、没有任何测试显示 AM3335x SK 对配置做出响应。
    板载 USB 串行通信设置是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、silim、

    串行器件应为:/dev/ttyUSB1

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也知道这一点。 我经常使用 Minicom。 在某种程度上、内置转换器对主机驱动器检测没有影响。 换言之、当 USB 电缆连接到目标和主机时、主机应检测到它并显示/dev/tty0USB1、但未发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发布 lsusb ls -al /dev/ttyUSB 命令的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、

    感谢您的宝贵帮助。 在使用 ls /dev/ttyUSB 进行验证时,我认为可能需要使用另一根电缆。 以防电缆是根本原因。 使用新电缆、我看到主机能够检测目标板。 因此、结论是电缆出现故障。

    感谢所有的时间和努力。

    谢谢你