This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC24K:TLV320AIC24K,BeagleBone Green + Linux Kernel &gt 的驱动程序;3.8.

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613498/linux-tlv320aic24k-tlv320aic24k-driver-for-beaglebone-green-linux-kernel-3-8

器件型号:TLV320AIC24K

工具/软件:Linux

是否可以为当前 BBG 内核版本创建编解码器驱动 程序? 我找不到示例驱动程序。  如何创建 AIC24K 编解码器驱动程序? 或者,您是否有相同系列编解码器驱动程序的示例文件 ?  

谢谢你。

Piyanon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的处理器 SDK 版本是什么?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Margarita

    我不知道是否有一个可以为编解码器驱动器创建的工具。我想我将通过阅读用户手册来创建、我将用 C 语言编写我的驱动程序。 然后、我重新编译 Linux 内核、使其成为内核映像和固件模块。 但我从未创建新的内核驱动程序。
    您能告诉我我应该怎么做吗?

    BR
    Piyanon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、您使用的软件版本是什么? 您是否正在使用 PSDK?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我不使用任何软件。 我正在尝试使用 C 语言编写、以创建 ALSA SoC 驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您在此论坛中发帖:
    e2e.ti.com/.../64

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。