This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:对芯片进行独立编程

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616284/tms320c6657-independently-program-the-chip

器件型号:TMS320C6657
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU200-U

您好!

我最近购买了 TMS320C6657处理器和 XDS200 USB 调试探针(TMDSEMU200-U)。 我想将处理器放置在 PCB 板上、并使用我购买的探头将其编程到该板上。 您建议在此 PCB 板上使用哪些硬件组件来使探头能够对处理器进行编程? 是否有方法对处理器进行编程而不将其焊接到 PCB 板上? 如果需要进一步澄清,请也告诉我。

谢谢、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    [qu趾]是否有办法在不将处理器焊接到 PCB 板的情况下对处理器进行编程?[/引述]
    我不这么认为。

    [quTOE ]您建议在此 PCB 板上使用哪些硬件组件来使探头能够对处理器进行编程?
    您需要根据特定器件数据手册和辅助硬件设计指南来设计电路板。 在这些文档中、您可以获得有关如何设计调试探针和利用不同引导选项的完整指导。 该器件的完整文档位于此处:
    www.ti.com/.../technicaldocuments

    此致、
    Yordan