This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3517:分频器特性

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3517, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616400/am3517-scaler-feature

器件型号:AM3517
主题中讨论的其他器件: AM5728

您好!

我对 AM3517的分频器有一个问题。

根据 TI Wik"显示子系统"(http://processors.wiki.ti.com/index.php/Display_Subsystem)、  

请告诉我。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Biser - San:

    很抱歉,我没收到。
    我的问题如下。

    根据 TI Wik"显示子系统"(processors.wiki.ti.com/.../Display_Subsystem)、该子系统的编写方式如下。

    视频管道无法处理颜色索引帧缓冲器、但可以处理 YUV 帧缓冲器、并在1/4x 和4x 之间额外缩放图像数据。

    因此、我认为 am3517的 DSS 具有更分频器功能(上采样/下采样)。 此分频器是否具有与 AM5728分频器相同的功能?

    如果情况不同、区别是什么?

    请告诉我。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个 SoC 是非常不同的、在开发过程中相隔了将近10年。 它们之间没有直接比较。
    AM35x TRM 修订版 C 的第12.4.2.3.4节介绍了 AM35x DSS 分频器
    AM572x DISPC 定标器在 AM572x TRM Rev. I 的第11.2.4.10.4节中进行了介绍