This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:非标准输入格式是否已导入?

Guru**** 2566945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612435/linux-tms320dm368-nonstandrd-input-format-suportted

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

此处我们要对格式不是标准格式的视频进行编码。视频的格式如 bt.656、但 Pexes 为800×600 50Hz 逐行我们使用 了 DVSDK—-4_02_00_06、我应该修改哪些文件? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请详细解释您的用例。

    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在,我们有一个输出视频格式为800×600 50Hz 逐行传输的摄像机,但数据头与 bt656格式“FF 00”相同,我想对视频数据进行编码如何修改内核和代码吗?我是否清楚地解释?