This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA718:视频输入端口通过 J6Entry 上的 BT656支持双倍数据速率

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613914/dra718-video-input-port-supports-double-data-rate-via-bt656-on-j6entry

器件型号:DRA718

大家好、

视频输入端口是否通过 J6Entry 上的 BT656支持双倍数据速率?

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、OC、

    我已将您的问题转交给 VIP 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OC、

    否、VIP 不支持 DDR 捕获模式。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、
    非常感谢您的确认。
    B.R.
    OC