This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我将内核 DTS 内存节点1GB 更改为512MB,然后无法启动 kernle。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613531/i-changed-the-kernel-dts-memory-node-1gb-to-512mb-then-the-kernle-cannot-start-up

主题中讨论的其他器件:DRA718

我更改存储器节点:

内存{
DEVICE_TYPE ="存储器";
REG =<0x0 0x8000000000 0x0 0x40000000>;/* 1GB */
};

更改为

内存{
DEVICE_TYPE ="存储器";
REG =<0x0 0x8000000000 0x0 0x20000000>;/* 512MB */
};

内核打印以下内容:

[10:37:15:85]Linux 版本4.4.4.45-svn25989 (wuqiong6@cpl-MT-new-137)(gcc 版本4.9.2 20140904 (预发布版本)(交叉连接-NG linaro-1.13.1-4.9-2014.09 - Linaro GCC 4.9-2014.09))#1 2017年7月26日 WCST 09:26日之前
[10:37:15:871] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[10:37:15:872]CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[10:37:15:887]机器模型:TI DRA718 EVM
[10:37:15:887][0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[10:37:15:888][0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 cpuset
[10:37:15:898][0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[10:37:15:899][0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 cpuacct
[10:37:15:907][0.000000] Linux 版本4.4.4.45-svn25989 (wuqiong6@cpl-MT-new-137)(gcc 版本4.9.2 20140904 (预发布版本)(交叉占用 SMP-NG linaro-1.13.1-GCC-2014.09 - Linaro 4.9-2014.09))#1:26 CST 1026 preed WCST 09:06
[10:37:15:932][0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[10:37:15:933][0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[10:37:15:945][0.000000]机器模型:TI DRA718 EVM
启用[10:37:15:947][0.000000]引导控制台[earlycon0]
[10:37:15:956][0.000000] CMA:保留0x00009e400000处的24 MIB
[10:37:15:968][0.000000]强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
[10:37:15:973][0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc

然后就此打住

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wuqiong、

    您使用的是 DRA71x EVM 还是定制板? 是否使用 PSDKLA 3.02? 使用1Gbyte 时,您能否提供完整的控制台引导日志;使用512MByte 内存时,能否提供完整的控制台引导日志?

    此致、
    帕维尔