This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:连接 Marvell 88E6390的 RGMII 接口

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616375/linux-am3354-rgmii-interface-to-marvell-88e6390

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

您好、先生:

我们现在尝试使用 RGMII1端口将 AM3354与 Marvell 88E6390配合使用。

根据 https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/262120/917046文章 ,此应用程序似乎不可用。

但是、我们仍然需要您的帮助来确认此应用程序是否正常?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您所引用的主题中的信息是准确的。 TI 不支持此用例。