This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3104:tlv320aic3x.c 与 tlv320aic31xx.c

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613775/linux-tlv320aic3104-tlv320aic3x-c-vs-tlv320aic31xx-c

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3100

工具/软件:Linux

TI 基于 Linux 内核4.4的 SDK 中的 tlv320aic3x.c 和 tlv320aic31xx.c 驱动程序均声明支持 TLV320AIC3104。  对于"3x.c"驾驶员、索赔是通过

.compatible ="ti、tlv320aic3x" 或

.compatible ="ti、tlv320aic3104"

对于"31xx.c"驱动程序、索赔是通过

.compatible ="ti、tlv320aic310x"

"3x.c"驱动程序拥有 MontaVista 的2007版权、"31xx.c"驱动程序拥有2014年 TI 版权。  人们可能会认为 TI 可能会使用较新的 TI 书面驱动程序、但我的项目的起点是 TI 的"DM38x IPNC RDK 版本(v3.9.1)"、它使用较旧的 MontaVista 驱动程序。

最后、我想知道要使用哪个驱动程序、但我对两个驱动程序的存在(即使在 Linus 的当前树中)有点好奇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    只有 tlv320aic3x.c 驱动程序可用于 tlv320aic3104编解码器:

    www.ti.com/.../tlv320aic3xsw-linux

    tlv320aic31xx.c 驱动程序支持 TLV320AIC3100、但不支持 tlv320aic3104

    此致、
    帕维尔