This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM3730:使用 PRM 寄存器

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610531/linux-dm3730-using-prm-registers

器件型号:DM3730

工具/软件:Linux

您好!

我尝试在加电后和 u-boot 控制台中的初始化之后禁用外设。

令人惊讶的是、在几乎所有模块中禁用 PRM 后、似乎 CPU 和 UART 都正常工作、我仍然有控制台、一切似乎都已通电。

例如、我已关闭 MPU_PRM、CORE_PEM 等、如下所示:

尝试禁用 MPU (ARM):

VAR-OM3xxx # MD 0x483069e0 10.
483069e0:00030107 000000c7 00000000 00000000…
483069f0:00000000 00000000 00000000 00000000…
48306a00:00000000 00000000 00000000 00000000…
48306a10:00000000 00000000 00000000 00000000…
VAR-OM3xxx # MW 0x483069e0
VAR-OM3xxx # MD 0x483069e0 2.
483069e0:00000000 000000c7…
VAR-OM3xxx #

尝试禁用内核模块(UART1-2)

VAR-OM3xxx # MD 0x483070e0
483070e0:00030100 00000007 00000000 00000000…
VAR-OM3xxx # MD 0x48306ae0 4.
48306ae0:000f0307 000000f7 00000000 00000000…
VAR-OM3xxx # MW 0x48306ae0 1
VAR-OM3xxx # MD 0x48306ae0 4.
48306ae0:00000000 000000f7 00000000 00000000…
VAR-OM3xxx #

尝试禁用每个模块(UART3)

VAR-OM3xxx # MW 0x483070e0 1
VAR-OM3xxx #
VAR-OM3xxx # MD 0x483070e0
483070e0:00030100 00000007 00000000 00000000…
VAR-OM3xxx #

CPU 和调试 UART 中的所有结果都打开。

谢谢、

已运行