This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:CAP_VDDRAM_MPU1上的 GP EVM 下拉电阻器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616330/am5726-gp-evm-pulldown-resistor-on-cap_vddram_mpu1

器件型号:AM5726

你(们)好  我将查看 AM572x 通用(GP) EVM 原理图 v.A3a (第9页)、它在 CAP_VDMRAM_MPU1引脚(K16)上显示220Ω Ω(R417)下拉电阻。  此 PD 的用途是什么?  它是否应该减慢内部 SRAM 电源的上升时间?  有必要吗?

谢谢、

Charles McCarthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此下拉电阻似乎是由早期电路板设计留下的、可能是使用 SR1.1器件。 它的主要用途是在断电后使电容器快速放电。 我在 AM572x IDK 等较新的设计中看不到它、因此我认为这不是必需的。