This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP3530:PRM 与 CM -禁用 UART 调试

Guru**** 2566935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608930/linux-omap3530-prm-vs-cm---disabling-uart-debug

器件型号:OMAP3530

工具/软件:Linux

您好!

我尝试禁用调试 UART 外设。

使用 CM 寄存器很容易被禁用。

但尝试使用 PRM 寄存器似乎无法正常工作。

但是,如果提供权限的 PRM 也是“打开”,即特定 PRM 激活特定 CM,对吧?

如果是,那么为什么我不能使用 PRM 禁用外围设备?

谢谢、

已运行