This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2x 捕捉 VSYNC

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613623/tda2x-capture-vsync

对于 TDA2x、我们需要捕获传感器的 VSYNC 信号并在其传输后立即执行一些操作。 如何通过中断获得 VSYNC 信号? 它是否已在 Vision SDK 中实现?

我们使用 AR0132作为视频传感器、它处于并行输出模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    帧结束回调、您可以使用它开始处理帧。
    您希望在 VSYNC 之后开始什么操作?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 AR0132、我们需要进行上下文切换。 因此、我计划在 VSYNC ISR 中启动一个计时器。 然后在计时器 ISR 中执行上下文切换操作、以确保操作恰好位于帧的中间。

    根据您的描述、我认为帧回调结束也是可以的。 请告诉我回叫名称吗? 我要尝试一下。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    您可以在 vision_sdk\src\links_IPU\VIP_CAPTURE\captureLink_drv.c 文件中使用回调 API CaptureLink_drvCallback

    此致、
    Brijesh