This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXEVM388:使用 CCS 编译 TMDXEVM388

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616038/ccs-tmdxevm388-tmdxevm388-compilation-with-ccs

器件型号:TMDXEVM388
主题中讨论的其他器件:DM388

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

     我尝试使用 CCS_7.0编译 TMDXEVM388板、并且在该过程中遇到很多错误。 我只想知道的是、有人在 CCS 中构建此 DM388程序、如果有、我如何构建它。

     请为我提供一些相关指南。

    此致

    Akshay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    您应该从器件列表中选择 TI814x。 有关更多信息、请参阅以下文档:

    www.ti.com/.../sprui83.pdf

    1.2.3将 JTAG 连接到硬件
    1.3.1安装基本工具和主机软件
    1.4.1使用 CCS 进行刷写

    此致、
    帕维尔