This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:TMS320C6678

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608715/tms320c6678-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678

大家好、

我有关于 TMS320C6678 芯片的问题。

是否可以读取芯片的内部温度?

我没有找到任何有关寄存器的信息或如何读取它的信息。

在这里(https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/105984) 、我看到"... 通过内部寄存器提供的温度 ..." (但什么是寄存器???)。



谢谢、此致。

Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor、

    我看到您在以下两个主题中发布了完全相同的问题:
    e2e.ti.com/.../608714
    e2e.ti.com/.../608713

    请勿重复发布。

    我将查看此内容并在此处回复。 我将关闭另外两个线程。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan、

    很抱歉重复的 TT (我不确定 TT 是否已打开-未看到任何更新...)。
    您是否找到了温度寄存器?

    此致、

    Igor。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    我很抱歉耽误你的时间。
    没有与温度传感器相关的寄存器。
    传感器在 SR 实施中进行了硬编码、用户无法访问。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan