This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:AM335x SDK6.0是否支持 IPv6?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616333/linux-am3352-is-am335x-sdk6-0-support-ipv6-or-not

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

各位专家:

处理器:AM335x
SDK:TI SDK 6.0

我知道 SDK 6.0确实是旧的 SDK 版本、TI 可能不再维护。
但我们的客户在其产品中添加 IPv6功能时遇到问题。
客户在 SDK 6.0中添加 IPv6功能时、会显示以下日志:(附件是 dmesg 日志文件、FYR)e2e.ti.com/.../4011.dmesg_5F00_log.txt

正在加载具有 CAP_SYS_MODULE 的网络设备的内核模块(已弃用)。 请改用 CAP_NET_admin 和别名 netdev-

我的同事告诉我、他记得 SDK 6.0不支持 IPv6功能、但我无法处理任何告知它的文档或 E2E 主题。

以下是我的问题:
1. TI SDK 6.0是否支持 IPv6? 如果没有、是否有任何文档或 E2E 主题被告知不存在?
2.如果 TI SDK 6.0支持 IPv6、客户是否可以遵循任何补丁或用户指南?

最棒的地方
郭恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    默认情况下、SDK 6.0中的 IPv6未启用、如最新的 Processor SDK 中所示、IPv6从很长时间之前就支持 Linux、AM335x 对此没有任何限制、因此应该可以使其在 SDK6上运行。

    此致、
    Kemal