This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:如何拆分给定的示例代码以便与 SYBios 搭配使用?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613730/rtos-tms320c6678-how-to-split-up-the-given-example-code-in-order-to-combine-with-sybios

器件型号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好 TI、

我们正在研究一个项目、在该项目中、我们希望将中断通信从 GPIO 传输到一个内核、而不是多个内核。

如前所述、我们使用 C6000系列、但最后只有2个处理器、我们将转到6672。 我们现在在以下论坛上找到了一个有趣的示例: http://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/171824  

从中、我们将了解如何使用 CSL 在中断中进行设置。

现在、我们想知道 如何在何时对代码进行拆分、因为我们在每个内核的启动期间在某个位置调用2 SysBIOS (仅2个)。 我们是否在调用 SysBIOS 之前或之后插入此代码?

BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BERT、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BR、

    此处介绍了如何在 Keystone I 器件上配置中断:
    processors.wiki.ti.com/.../Configuring_Interrupts_on_Keystone_Devices

    请查看文章、并告知我们这是否有足够的信息可供您配置从内核上的中断。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    情况保持不变,让我更 具可操作性我使用2个处理器,每个处理器都加载到 CCS 中的确切映像。

    在映像中、已支持裸片以太网并订购产品之前、主存储器在哪个内核上保持不变、我何时需要完成您新指定的内核、因为我在之前 的规则 设置上添加了对 BIOS_start 的调用。

    您是否包含了 SYSBIOS 示例?

    BR