This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:DDR3内存大小

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614076/am5728-ddr3-memory-size

器件型号:AM5728

先生,

我们正在根据 AM5728参考设计设计设计定制电路板

我的问题是我可以使用的最大 DDR3L 容量是多少?

在 EVM 中、它们使用了4 * 512 MB = 2GB  

但数据表建议每个 EMIF 最高可支持2 GB

我可以使用4 GB DDR3L RAM (1GB * 4)吗?

谢谢、

Chandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关支持的 DDR3组合、请参阅 AM572x 数据表 SR2.0修订版 C 中的第8.2.2.3节。 是的、每个 EMIF 最多可支持2GB、但请注意同一文档中表3-1下面的注2:

    "在统一 L3存储器映射中、SDRAM 空间的最大值为2GB、可用于所有 L3启动器、包括 MPU (MPU、GPU、DSP、IVA、DMA、 等)。 通常、该空间在两个 EMIF 之间交错、以优化存储器性能。 如果系统填充超过2GB 的物理内存、则 MPU 只能通过 ARM V7大型物理地址扩展(LPAE)访问该额外的可寻址空间。"