This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Jacinto 6 Dra72x glsdk SDK link VLIB.ae66错误

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616354/linux-jacinto-6-dra72x-glsdk-sdk-link-vlib-ae66-error

工具/软件:Linux

    您好,亲爱的所有人:

     在 Linux Ubuntu ti-glsdk_dra7xx-evm_7_03_00_03 SDK 软件平台中, 在 package.bld 中链接 VLIB.ae66,但 VLIB.ae66始终链接错误。 错误信息:

    未定义            的首次 引用                                                                                                                         
    符号                                                                                              
    ------            --------                                                                         
    VLIB_erode_bin_cross (const unsigned char *、unsigned char *、int、int) package/cfg/bin/ti_platforms_evmDRA7XX_dsp1/MessageQ_single/Alge/LineDetection2d.oe66

    错误:未解析的符号仍然存在
    错误:链接过程中遇到错误;
    未构建"bin/ti_platforms_evmDRA7XX_dsp1/MessageQ_single.xe66"
    gmake[1]:***[bin/ti_platforms_evmDRA7XX_dsp1/MessageQ_single.xe66]错误1

    TI-glsdk_dra7xx-evm_7_03_00_03\component-sources\IPC_3_40_00_06\packages/ti\IPC\tests\package.bld

    我能否在该软件包中链接 VLIB.ae66?

    或者、我必须编写一个 Makefile 来链接 VLIB.ae66?   我在 glsdk_dra7xx 中编写 makefile 是否困难, 是否有任何简单的链接方法?

    或者 我的链接通信错误?

    我 的 package.bld 链接 的 VLIB.ae66 通信为:

    pkg.otherFiles=["VLIB.ae66"];

    pkg.addExecutable (名称+"/MessageQ_single"、Targ、platform、{
     cfgScript:"rpmsg_transport "、
     /*defs:"-D Benchmark "+ extraDefs*/

     Lopts:"-l VLIB.ae66"、
     Lopts:"VLIB.ae66"、
     Defs:"-O3"
     }.addObjects ([
                "算法.c"])

     

     谢谢!

     此致!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查此 e2e 主题:
    e2e.ti.com/.../615378

    希望这对您有所帮助。

    如果没有帮助、我建议您在此论坛中发帖:
    e2e.ti.com/.../1020

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Margarita 您好:

    这个 e2e 线程:e2e.ti.com/.../615378,是由我创建的,现在我在 ccs6.1中链接 VLIB 是成功的,
    但我仍然不知道如何在 glsdk 中链接。

    谢谢!
    BR