This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/am3357:使用 foo 升级 EtherCAT

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615616/rtos-am3357-ethercat-upgrade-using-foe

器件型号:AM3357

工具/软件:TI-RTOS


尊敬的 TI 团队:
TI AM335x EtherCAT 从站是否支持使用 foo 升级"引导程序"?


如何使用 foo 升级 EtherCAT 从站"应用"?

许志光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hsu、您好!我相信您不能使用 foo only 固件升级引导加载程序。 有关如何通过 foo 升级固件的详细信息 、请查看 "从 TwinCAT 在线应用程序升级"

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paula
    明白了、谢谢。