This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5517:其中是 CSL 3.04

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616113/ccs-tms320c5517-where-is-the-csl-3-04

器件型号:TMS320C5517

工具/软件:Code Composer Studio

我们希望在 CCS5.5上使用 CSL 3.04、但没有相应的链接、仅对于 CSL3.07、您能帮助提供 CSL3.04的链接吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们始终建议开始新开发的客户使用 TI 的最新软件、以确保获得最佳支持和错误修复记录。  

    最好确保您了解3.04与3.07版本之间的差异、并了解对 v3.04的支持将受到限制、并且我们会尽最大努力。

    您可以在此处找到下载链接

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、感谢您的帮助。