This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] am3352:加密功能

Guru**** 2560180 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615367/am3352-crypto-features

器件型号:AM3352

您好、TI 专家

 我能不能更详细地了解 am3352的硬件加密?我需要通过以下要求检查是否可以实现,如果不能实现、我必须考虑外部安全 IC 来实现设计?

“设计一个可信平台模块(TPM)以实现更好的安全性。 TPM 将用于加密操作和加密密钥存储。”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Crypto 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Crypto TRM 在 NDA 下可用、请联系您的 TI 代表以获取该协议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加密 TRM ???  加密 TPM??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加密是基于软件的?? 还是内部硬件安全?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 Crypto 的硬件文档(TRM 是我们的技术参考手册)正在 NDA 中...这正是 Amrit 所说的。

    要访问该协议、我们的公司必须签订 NDA、您需要联系我们当地的销售办事处了解 NDA 流程。

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我明白了