This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:GP EVM 摄像头问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612963/linux-am5728-gp-evm-camera-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

我在这里有两个摄像头模块、一个包含在 EVM 板的包装盒中、另一个是我最近购买并今天购买的新模块。 EVM 板无法检测到旧的控制台命令、我使用下图中所示的控制台命令、 我还尝试了几次,以确保 相机板在连接器插槽中正确就位,因此我认为这可能是硬件问题,购买了新的相机模块,尝试了与旧相机模块相同的操作,但也无法检测到。还有一些 DTS 或者、需要编辑 dtsi 文件、或者在检测到摄像头模块之前需要执行其他操作? 我不更改使用的任何 DTS 或 dtsi 文件。 我很困惑、我使用的 SDK 是  ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04。  

我想知道是否有人可以为我提供有关这方面的更多见解! 提前感谢!

附注:两部相机的图片和 DTS 文件设置如下所示(顶部是新的,底部是旧的):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM57x 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    摄像头板等于 mt9t111、或者实际上是其他摄像头、我只使用处理器 SDK 而不做任何更改、并且无法检测任何摄像头器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boycchi、

    新传感器板为 ov10635。 请使用 PLSDK 版本4.00.00.04并使用 devicetree-zImage-am57xx-evm-reva3-cam-ov1065.dtb 作为 dtb 文件。  

    此致、

    Manisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    我的电路板对摄像头板也有相同的问题(mt9t11)。 摄像头一次性(旧 SDK 版本)操作(包括一些矩阵样本)没有问题、但最后几个版本始终无法检测到摄像头。

    我担心最后几个版本的器件树有问题。

    (小部分

    使用 SDK 4.0.0.4版本的电路板信息(启动信息)

    CPU:DRA752-GP ES2.0
    型号:TI AM572x EVM 修订版 A3
    电路板:AM572x EVM 修订版 A.30
    DRAM:2GiB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.

     此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的介绍、我的新摄像头板(ov10635)工作正常。您是否使用了 devicetree-zImage-am57xx-evm-reva3-camm-mt9t111.dtb 作为 dtb 文件?
    BR、
    Boycchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、
    它符合您的建议。
    谢谢 n BR、
    Boycchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够让您的摄像机仍然使用旧版 SDK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!  

    我不确定哪个版本可以检测到摄像头模块。 但我记得、用户生成的图像与预编译图像不同、有些可以检测、有些不能检测。

    起初、我以为摄像头模块存在一些令人担忧的错误、但它在某些 SDK 版本中运行良好、尽管我不记得哪个版本。

    您是否能够确保 TMDSEVM572板和摄像头模块上的最新 SDK 版本(4.0.0.4)正常运行?  

    此致

    David。 Jo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PLSDK 版本4.04存在摄像头功能的已知问题(PLSDK-1426)。 该错误已在该特定版本的 PLSDK 中引入、以前没有出现过。 此问题记录在发行说明中。 现已识别并修复了该错误。  发行说明页面已更新、包含下载补丁的详细信息。  

    这是发布说明页面的链接。 搜索 PLSDK-1426、您可以在该行的最右列找到下载补丁的链接。  

    PLSDK-1426 am571x-idk、am572x-idk、am572x-EVM 双摄像头测试在 AM571/2 IDK 和 AM572x GP EVM 上失败 可从 http://git.ti.com/processor-sdk/processor-sdk-linux/commit/a0af4124c35edb2713887f4d3ec14a30844b3f99获取 VIP 驱动程序补丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mainisha、

    非常感谢、我会尝试!

    此致