This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:PRU 上的 EtherCAT 主站

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616130/am4379-ethercat-master-on-pru

器件型号:AM4379

你(们)好,先生  

我们看到、TI 提供了在 PRU 中实现标准以太网端口的方法、如下所示

processors.wiki.ti.com/.../PRU-ICSS_Ethernet

我们能否在 PRU 中实现 EtherCAT 主站功能? 它是否有任何风险或限制?

感谢您的回复

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yimin、是的、您可以将 PRU ICSS 用于 EtherCAT 主站。 我们的 TI 参考设计 展示了如何在 CPSW 和 PRU-ICSSS 上启用 Acontis EC-主站

    谢谢、

    Paula