This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:Himax HX-8357 LCD 驱动程序集成

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615374/linux-am3354-himax-hx-8357-lcd-driver-integration

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

您好!

我们将 AM3354处理器用于定制板。 内核版本4.4.41

我们希望使用 TI-SDK 中已存在的 Himax HX-8357 LCD 驱动程序(03.03)。

LCD 与电路板具有并行24位连接。  

如何在 AM335x-EVM.dts 文件中使用 HX-8357 LCD 驱动程序详细信息而不是 tilcdc?

最好的雷哈兹

Bibplab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser / SW 团队、

    是否有此更新?

    BR/生物塑料
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bibplab、

    您所引用的驱动程序处于暂存状态,并且没有记录设备树绑定。
    首先在 kernel menuconfig 中启用驱动程序、然后开始检查驱动程序和设备树解析器、以创建与您的配置匹配的自定义节点。

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、
    非常感谢您的回复!
    我已经在内核 make menuconfig 中选择了驱动程序。
    但是、想要了解如何修改 DTS 文件(主要是兼容性)?