This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM5728:摄像头模块不工作

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TMDSCM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616144/starterware-am5728-camera-module-not-working

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TMDSCM572X

工具/软件:Starterware

您好!

我在 AM5728 Sitara 板上工作。

我想将 TMDSCM572x 摄像头模块用于 AM5728、但摄像头未检测到。 我看到了所有类似的问题、其中唯一建议的解决方案/修复方法是正确连接我尝试过但仍然无法正常工作的模块。

我正在使用版本 C 摄像头模块、但版本 C 没有任何原理图。您能否提供版本 C 原理图、以便我可以测试 GPIO。

如果您有任何解决方案、请回复。

此致、

普拉什兰特

Pathpartner Technology Pvt. Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请通过 Manisha 检查此帖子: e2e.ti.com/.../2257412
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的建议。

    我有 Rev C 摄像头模块。 它具有 ov10635传感器模块。

    我在 am57xx-EVM-reva3.dts 和 am57xx-evm.dts 中包含 am57xx-evment-common-cam-ov1065.dtsi、并构建内核源代码。

    然后我构建内核并将 DTB 复制到/boot/

    以上步骤帮助我启动了视频设备。

    现在、我将获得下面显示的绿色图像和错误。

    根目录@am57xx-EVM:~#/usr/share/qt5/examples/multimediawidgets/camera/camera
    使用 Wayland-EGL
    wlpvr:已初始化 PVR 服务
    无法查询参数信息:"无效参数"
    无法查询参数信息:"无效参数"
    无法查询参数信息:"无效参数"
    无法查询参数信息:"无效参数"
    无法查询参数信息:"无效参数"
    无法查询参数信息:"无效参数"



    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    现在、我能够使用 gstreamer 和样本捕获显示应用程序捕获显示。

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查以下 e2e 线程:
    e2e.ti.com/.../2133144
    e2e.ti.com/.../2261159

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔