This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:运动唤醒或中断低功耗 RTC 模式

Guru**** 2567095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613992/tms320c5515-wake-on-motion-or-interrupt-low-power-rtc-mode

器件型号:TMS320C5515

我们正在研究一个应用、在该应用中、我们希望 C5505 DSP 长时间睡眠(最多几天)、并在收到中断时或通过运动唤醒进行唤醒。

 

我一直在梳理数据表以尝试了解如何实现这一点,我认为最好的选择是将 DSP 置于“空闲”模式,在该模式下,除实时时钟(RTC)外,所有内容都将关闭。  接收到中断后、RTC 可唤醒 DSP。  这是实现这一目标的方法吗?  我使用了 C5515功耗估算器、在仅 RTC 模式下、DSP 仅消耗165mW、因此如果可以实现该功耗、效果会很好。

 

是否有应用手册或技术文档可以详细说明如何实现这一目标?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、

    您是否已查看 CSL 示例 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\ccs_v6.x_examples\rtc\CSL_RTC_IDLE2_Interrupt_Ext_example?
    www.ti.com/.../sprufx2a.pdf 的第1.2.6.1节 (外部“WAKEUP”中断)。
    希望这对您有所帮助

    我还在另一位同事中进行了循环、以提供更多见解。

    Lali