This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:有最新的 Linux 内核?

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616139/linux-tda2evm5777-latest-linux-kernel-available

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:TDA2

工具/软件:Linux

您好!  

在 DRA7xxx (XC5777X 板)上使用 Linux 时遇到问题:  

"remoteproc"不能在 SDK_video_sdk_2_12_02_00"中使用。  

此 SDK 中使用的内核是一个特殊的修补版 Linux-4.45 、不会生成"sys/class/remoteproc"-控件!


主线内核4.13.0与 SDK 中使用的内核很远、因此移植不会那么简单... 但 Remoteproc 已完全集成。
(没有任何类型的 TDA2 IPU 或 DSP 支持...? 我至少找不到任何可用的 dts 文件或任何支持代码...)

您是否拥有比4.4更新的 Linux 内核、用于处理 TDA2子内核并完全支持的 remoteproc?

我必须在 TDA2裸机中使用 M4和 DSP、以便使用 Remoteproc (启动、停止等)控制子内核 进行了比较。  

谢谢您... Marco。