This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:Uboot 中的 KeyStone II SERDES 参考时钟配置

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615262/66ak2l06-keystone-ii-serdes-ref-clock-configuration-in-uboot

器件型号:66AK2L06

您好!

我们有一个定制板、使用125MHz 作为 SERDES 参考时钟、该时钟不同于 EVM (156.25Mhz)。

我需要在 uboot 中更改设置、但找不到文件所在的位置。 在该线程 https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/501793上找到、但文件路径 u-boot/drivers/net/keyston_SerDes.c 无效。

您能为我们提供位置吗?

谢谢、

KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是在以下来源中完成的:
    board-support/u-boot-2017.01+gitAUTOINC+9fd60700db-g9fd60700db/board/ti/ks2_EVM

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的回复。 我在路径驱动程序/SoC/keystone/keyston_SerDes.c 中找到它

    在 PDK SERDES 源代码中、我只能看到设置125MHz_10bit_5Gps 的示例(/ti/pdk_keystone2_3_01_04_07/packages/ti/csl/src/ip/serdes_sb/V0/csl_wiz8_sb_refclk125MHz_10bit_5Gbps.c)

    您是否有125MHz_10bit_1p25Gps 的示例代码。

    谢谢、

    KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我以为您使用的是 Linux SDK。
    无论如何、我已经要求 RTOS 团队提供帮助。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan