This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GP EVM 上的定制摄像机接口

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616157/am5728-custom-camera-interface-on-gp-evm

您好、TI、

我不熟悉 AM572xx EVM。 我正在与它一起使用 AM572xx EVM 开发定制摄像机接口。 我需要知道执行此接口的相关步骤(H/w + S/w)。 供参考、我希望添加 OV77xx 摄像头模块(I2C 接口)。 我必须了解和理解驱动程序的哪些部分?

硬件设计
-S/w 部件(内核)

-S/w (设备驱动程序)

希望您理解我的担忧、并建议我采取进一步的措施。 请。

谢谢、此致、

/HSA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在此处找到 GP EVM 原理图: www.ti.com/.../tmdsevm572x 对于软件、您可以在此处下载 Linux SDK: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM57X 提供完整的源文件。 我们无法支持驱动程序开发、因为这超出了本论坛的范围。 最新的 Linux SDK 支持 OV10635传感器、因此您可以将其用作开发的基础。