This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:DDR3 VTT 终端电阻器值

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614004/am4372-ddr3-vtt-termination-resistor-value

器件型号:AM4372

你好。

我对 AM437x EVM 的原理图有疑问。
我可以在 DDR_CLKX 和其他线路上使用相同的 VTT 端接电阻器值吗?

TRM 将 Zo 指定为50欧姆+/- 5欧姆。
但我很好奇 SK/EVM 为什么会放置不同的电阻值。(DDR_CLKX 为49.9欧姆、其他为47欧姆)


我们的目标板可 instable 读取/写入 DDR3。
我想澄清一下我们是否应该遵循 EVM 原理图。 (47 Ω 和49.9 Ω)
或者、应遵循 TRM?。(50欧姆+/-5欧姆)

此致、RY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当您发现参考设计和器件数据表之间存在差异时、请始终遵循数据表要求。