This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Linux 内核模块?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616025/linux-linux-kernel-module

Thread 中讨论的其他器件:DM385

工具/软件:Linux

大家好、

我需要对 Linux 内核模块进行一些澄清。

1.为什么我们需要内核模块而不是内核的一部分(内置)?

2.为什么在 DM385中,IPNC syslink 是内核模块,为什么不是内核(内置)中类似的 Remoteproc.ko 的一部分?

我知道引导时间限制和运行时加载/卸载是否有其他用途?

此致、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    我将尝试就什么是内核模块以及为什么需要内核模块提供简短的回答:
    内核模块是可按需加载和卸载到内核中的代码片段。 它们无需重新引导系统即可扩展内核的功能。 模块可以配置为内置或可加载。 o 动态加载或删除模块、必须在内核配置中将其配置为可加载模块。 您可以在链接的文章中找到有关内核模块的更多详细信息:
    linux.die.net/.../x40.html
    去皮摩洛伊。i/。。

    IPNC syslink 是内核模块的一个示例。

    BR
    Tsvetolin Shulev