This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware:如何使 OMAPL138LCDK 上的 I2S 端口正常工作?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613761/starterware-how-do-i-get-the-i2s-port-on-omapl138lcdk-working

Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Starterware

你(们)好

我使用 的是 Starterware 中的用于 OMAPL138的示例 McASP_C674x_omapl138_lcdkOMAPL138。 我看到、在本示例中 、串行器14/13用作 DIN/DOUT。 我想将其与 TLV320AIC3106EVM 电路板上的编解码器连接、我想知道应该使用哪个串行器、以及应该如何配置代码? (我将其更改为7/8、并根据此示例项目中的设置配置 TLV320AIC3016EVM、但似乎不起作用)。