This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:在加载引导加载程序之前是否可以初始化 DDR3

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615999/66ak2l06-can-ddr3-be-initialized-before-boot-loader-is-loaded

器件型号:66AK2L06

我们在 定制电路板上使用66AK2L06。今天,它被设计成使用 SPI 引导加载选项。据我从文档(KeyStone II 架构 SPRUHJ3)中了解,ROM 引导加载程序将首先启动,然后根据引导模式设置选择其中一个引导加载选项。

问题是,“66AK2L06是否有任何选项可以在引导加载程序加载之前初始化 DDR3?”。我们寻找此选项的原因是要在每次硬件更改时最大限度地降低软件影响(如 DDR3已停产)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DurgaBhavani、

    DDR3初始化的最早位置是第一级引导加载程序(x 加载程序)。 ROM 代码不支持 DDR3存储器等外设。

    BR
    Tsvetolin Shulev