This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA2SX:gmake/clean 卡滞

Guru**** 2567095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612859/compiler-tda2sx-gmake-clean-gets-stuck

器件型号:TDA2Sx

工具/软件:TI C/C++编译器

我 正在使用 VISION_SDK 构建我的用例,但在尝试以下命令时:“gmake / clean” ,它会卡在以下行中:“#Compiling tda2xx-evm:a15_0:debug:edma3lld_drv:src="/EDMA3_drv_init.c"。 如何解决这个问题、请提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tahera、

    您使用的 VisionSDK 的版本是什么?

    您还可以发布 gmake 命令的完整日志吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我使用的是 Vision SDK 版本2.09。

    当我给出“gmake clean”命令时:
    (笑声)
    (笑声)
    (笑声)
    C:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/os_tools/windows/xdctools_3_32_00_06_cor
    e/bin/rm -RF C:/vision_sdk_02_09_00_00/vision_sdk/binaries/obj/bsp_examples_subF
    rmCaptureVip/tda2xx-evm/m4vpss/release/bsp_examples_subFrmCaptureVip_configuro
    C:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/os_tools/windows/xdctools_3_32_00_06_cor
    e/bin/rm -RF C:/vision_sdk_02_09_00_00/vision_sdk/binaries/obj/bsp_examples_subF
    rmCaptureVip/tda2xx-evm/m4vpss/release/* C:/vision_sdk_02_09_00_00/vision_sdk/bi
    nares/obj/bsp_examples_subFrmCaptureVip/tda2xx-evm/m4vpss/release/.deps/*
    gmake[6]:离开目录`C:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/drivers/BSP
    _01_05_00_09/Examples/VPS/捕捉/子帧捕捉 Vip'
    gmake[5]:离开目录`C:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/drivers/BSP
    _01_05_00_09'
    gmake displayDss_target
    gmak[5]:进入目录`C:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/drivers/BS
    P_01_05_00_09'
    gmake -C:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/drivers/bsp_01_05_00_09/example
    S/VPS/显示/显示清除
    gmaked[6]:进入目录`C:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/drivers/BS
    P_01_05_00_09/Examples/VPS/显示/显示 Dss'
    C:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/os_tools/windows/xdctools_3_32_00_06_cor
    e/bin/rm -RF C:/vision_sdk_02_09_00_00/vision_sdk/binaries/obj/bsp_examples_disp
    layDss/tda2xx-evm/m4vpss/release/bsp_examples_displayDss_configuro

    ********* (卡在这一点上)*******

    我关闭了 cmd 提示符并使用"gmake clean "->"."再次启动它

    (笑声)
    (笑声)
    (笑声)
    C:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/os_tools/windows/xdctools_3_32_00_06_cor
    e/bin/rm -RF C:/vision_sdk_02_09_00_00/vision_sdk/binaries/obj/utils_platform/TD
    a2xx-EVM/M4/release/* C:/vision_sdk_02_09_00_00/vision_sdk/binaries/obj/utils_pl
    htmL/tda2xx-evm/m4/release/.deps/* C:/vision_sdk_02_09_00_00/vision_sdk/binari
    es/lib/tda2xx-evm/m4/release/*
    gmaked[3]:离开目录`C:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/drivers/sta
    rterware_01_05_00_14/platform'
    gmake -C:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/drivers/starterware_01_05_00_14
    /qspilib/qspi_flash clean core=m4vpss profile_m4vpss=release
    gmak[3]:进入目录`C:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/drivers/st
    动脉 ware_01_05_00_14/qspilib/QSPI_FLASH'
    C:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/os_tools/windows/xdctools_3_32_00_06_cor
    e/bin/rm -RF C:/vision_sdk_02_09_00_00/vision_sdk/binaries/obj/QSPI_flashlib/tDA
    2xx-EVM/M4/release/* C:/vision_sdk_02_09_00_00/vision_sdk/binaries/obj/QSPI_flas
    hlib/tda2xx-evm/m4/release/.deps/* C:/vision_sdk_02_09_00_00/vision_sdk/二进制文件
    /lib/tda2xx-evm/m4/release

    (三 (卡在此处)*********

    此致
    Tahera
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同时执行"gmake depend "->"

    C:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/cG_tools/windows/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/ar
    mcl -c -qq -pdsw225 --endian=little -mv7M4 --float_support=vfplib --abi=eabi -EO
    .oem4 -ea.sem4 --symdebug:dwarf --embe_inline_assembly -dBIOS_build -DSYSBIOS -
    -common=off -dcpu_didle_enabled -da15_target_os_bios -g -ms -D__DSPBIOS__-D__
    _Ducati_fw__-Dxdc_target_name___=M4 -Dxdc_target_Types__=ti/targets/arm/elf/sd
    h -Dxdc_Bld__profile_release -Dxdc_Bld__vers_1_0_4_6_1 -ms -OE -O3 -op0 -OS -o
    ptimize_with _debug -inline_recursion_limit=20 -DTDA2XX_build -DTDA2XX_family_BU
    ild -DPLATFORM_EVM_SI -DDR_ENABLE -DVPS_VIP_Build -DVPS_CAPT_Build -DVPS_VPE_
    Build -DVPS_DSS_BUILD -DVPS_DISP_BUILD -UVPS_ISS_BUILD -UVPS_SIMCOP_BUILD -UVPS_
    iSS_ISP_DEF -DVPS_VIP1_Build -DVPS_VIP2_Build -DVPS_VIP3_Build -DRELEASE_Build -
    DASDERT_ENABLE -DBUILD_M4 -DMcasp_LOOPJOB_ENABLED -DTDA2XX_BUILD -DTDA2X
    X_family_BUILD -DPLATFORM_EVM_SI -DVPS_VIP_Build -DVPS_VPE_Build -DVPS_DSS_BUILD
    -ic:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/cg_tools/windows/ti-cgt-arm_5.2.5/inc
    插曲-一 -ic:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/os_tools/BIOS_6_45_01_29/pack
    年龄-IC:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/os_tools/windows/xdctools_3_32_00
    _06_core/packages -ic:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/drivers/starterware_
    01_05_00_14/include -IC:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/drivers/starterwar
    E_01_05_00_14/utils/common -ic:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_componels/drivers/sta
    rterware_01_05_00_14/include -ic:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/drivers/s
    tarterware_01_05_00_14/include/tda2xx/tda2xx/HW -IC:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_c
    组件/驱动程序/starterware_01_05_00_14/include/tda2xx/HW -IC:/vision_sdk_02_0
    9_00_00/ti_components /驱动程序/starterware_01_05_00_14/include/HW -IC:/vision_SDK
    _02_09_00_00/ti_compons/drivers/starterware_01_05_00_14/include/armv7m/tda2xx
    -ic:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/drivers/starterware_01_05_00_14/包括
    de/armv7m -ic:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/drivers/starterware_01_05_00
    _14/include/tda2xx/tda2xx -IC:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_componels/drivers/star
    terware_01_05_00_14/include/tda2xx -IC:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/dri
    vers/bsp_01_05_00_09/include -ic:/vision_sdk_02_09_00_00/ti_compons/networkin
    G/NDK_2_24_02_31/packages -fr=C:/vision_sdk_02_09_00_00/vision_sdk/binaries/obj/
    bsp_examples_utility/tda2xx-evm/m4/release -fs=C:/vision_sdk_02_09_00_00/vision_
    sdk/binaries/obj/bsp_examples_utility/tda2xx-evm/m4/release -fc src="/bsputils_app"
    .c
    #编译 tda2xx-EVM:m4vpss:release:bsp_examples_utility:src/bsputils_buf.c


    ********* (停留在这一点30分钟)*********
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tahera、

    在不进行修改的情况下进行构建时、您是否遇到此问题?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tahera、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taheran、

    1) 1)未经任何修改即可正常工作。 只有在清洁期间、您才会发现一些问题。  

    如果答案是肯定的、请尝试以下操作

    将二进制文件重命名为 BINARIES_OLD 并尝试生成。在同一个 cmd 窗口中尝试清理。 (怀疑以前使用管理员权限构建)

    2) 2)如果编译也失败、请确保编译器路径正确且未替换。  

    此致

    Chetan.M