This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:GPIO 最大额定电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613906/am3358-gpio-maximum-current-rating

器件型号:AM3358

尊敬的团队:

您能不能建议任何组的 GPIO_PIN 给出的最大电流(最大额定电流)。 我已经了解了 AM3358数据表的第节编号 5.6页码。 87但我不能决定我应该选择哪一个等级。 请帮帮我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 e2e.ti.com/.../407362
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有 AM335x (修订版 J)数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有进入 AM335x (修订版 J)。 即使我没有任何链接下载 AM335X (修订版 G)数据表。
    好的、您能告诉我、任何组的 GPIO_PIN 是否给出了250 mA 的最大电流
    请尽快告诉我,我现在已经上网,正在等待您的回复。
    感谢回应老板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 AM335X 数据表 Rev. J 的第5.7节。查看"所有其他 LVCMOS 引脚"。 查看参数 VOH 和 VOH 这些是在定义的电流下指定的。 这是引脚将灌电流/拉电流并且仍然提供指定的输出电压的最大电流。

    没有 GPIO 引脚可以灌/拉250mA 电流。 VDDSHVx 电源域中所有引脚的总电流不得超过表5-10中指定的值。