This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:应用自动运行

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614978/am4376-application-autorun

器件型号:AM4376

您好!

我有一个基于 AM4376的定制板。

我有一个将数据发送到云的应用程序。

如果我希望在启动完成后自动运行应用程序、则 必须在其中添加应用程序条目。

SDK 详细信息:

ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-03.03.00.04-Linux-x86-Install.bin

Linux:

linux-4.4.4.41+gitAUTOINC+f9f6f0db2d-gf9f6f0db2d

U-boot:

u-boot-2016.05+gitAUTOINC+4db46a6bbbd-g4db46a6bbd


提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Ravi、

    请检查以下三个主题:
    e2e.ti.com/.../606254
    e2e.ti.com/.../606227
    e2e.ti.com/.../594594

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Kemal R. Shakir、

    感谢您的快速回复

    我的应用程序是 "c 可执行文件"、其名称是 cloud_connector

    基于以下信息

    "您应该在中修改 etc/init.d/matri-gui-2.0 /filesystem/tisdk-rootfs-image-am335x-evm.tar.xz rootfs。 "

    我必须在   etc/init.d/中创建一个新的文件 cloud_connector 文件 、并且从该文件中、我必须调用我的应用程序[./usr/bin/cloud_connector  &]

    我的理解是否正确?

    感谢您的支持

    提前感谢

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但这样做将采用 SystemV 样式、如此处所述
    我建议您使用本 帖子中所述的较新的 SustemD 样式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kemal R. Shakir、

    感谢您的支持
    我在/lib/systemd/system 中创建了一个文件 iotgw.service 文件

    root@AM437X-EVM:/lib/systemd/system cat iotgw.service
    [单位]
    Description= InitIoTGW
    after = network.target

    [服务]
    ExecStart=/etc/init.d/iotgw_led
    StandardOutput=journal+console

    [安装]
    WantedBy=多用户目标

    但该可执行文件仍不会启动。
    请帮助我们解决此问题
    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /etc/init.d/iotgw_led 是否具有可执行权限? 是否执行 systemctl daemon-reload systemctl enable iotgw.service 命令? 检查 journalctl | grep InitIoTGW 以查看服务为什么不启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Kemal R. Shakir、

    它正在工作。
    运行以下命令并重新引导后、下一次引导开始工作
    systemctl 守护程序-重新加载
    systemctl 启用 iotgw.service

    是否有任何方法使这些命令也自动执行。
    因为我的器件很难获得控制台。

    请帮助解决上述问题。
    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须运行这些命令一次。