This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:未使用的功能和器件引脚断开或捆绑

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615820/66ak2l06-unused-functions-and-device-pins-open-or-strapped

器件型号:66AK2L06

大家好、我们的66AK2L06设计将不会使用很多器件功能。  我已经阅读了 KeystoneII 器件的许多文档。  大多数问题都会得到解答、但是我没有找到有关如何处理功能的器件引脚的建议、例如 USB3.0、DDR3和 EMIF。  如果这些功能未使用、我是否可以将与这些接口关联的所有引脚保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用] USB3.0、DDR3和 EMIF 示例。  如果未使用这些功能、能否将与这些接口关联的所有引脚保持未连接状态?

    硬件设计指南中对此进行了说明()

     对于 USB、请参阅第6.13.7节未使用的 USB 信号:

       "如果未使用 USB 接口、所有 USB 信号都可能保持未连接状态。 如果您的 KeyStone II 器件具有多个 USB 接口且仅使用一个、则其余的 USB 信号将保持未连接状态。"

     -对于 DDR3 -第6.8.3节未使用的 DDR3引脚要求:

        '如果 DDR3外设被禁用、所有接口信号(包括基准时钟)可保持悬空并且输入缓冲器被断电。

         所有未使用的 DDR3地址引脚必须保持悬空。 所有未使用的纠错引脚也必须保持悬空。 所有剩余的控制线在未使用时也必须保持悬空。 必须在相应的 MMR 中正确禁用未使用的字节通道。

         如果不需要 DDR3接口、则必须仍然连接 DDR3 PLL 电源(AVDDA2)并安装铁氧体磁珠、以最大限度地降低噪声。

         如果未使用、主 DDR3时钟输入必须按照第3.3节图15所示进行配置。 上拉电阻必须为 CVDD 内核电源。 无论是否使用 DDR3接口、VREFSSTL 引脚都必须连接到 VREF (0.75V)电源。"

     -对于 EMIF、请参阅6.11.3未使用的 EMIF16引脚要求:

       '如果 EMIF16外设未被使用、EMIF16输入可保持未连接状态。

    该接口包含内部上拉和下拉电阻器、因此泄漏电流最小。 如果仅使用外设的一部分、则不使用的数据引脚可保持悬空。

    注-上述建议基于未使用的外设、并且未连接任何布线。 如果迹线连接到任何外设输入引脚、则需要添加上拉(连接到 DVDD18)或下拉(连接到 VSS)电阻器(4.7k Ω)。"

    注意:如果没有其他明确建议特定 IP 未使用引脚的数据手册、请参阅 KeyStone II 器件硬件设计指南中的上述部分。

    此致、

    Yordan