This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2L06:如何使用 SBL 中的 EMIF 引导 NOR 闪存

Guru**** 2563770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610569/rtos-66ak2l06-how-to-boot-nor-flash-using-emif-in-sbl

器件型号:66AK2L06

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 K2L EVM 板进行开发。

开发环境使用 Processor-SDK-RTOS 并 使用 SBL (TI 的辅助引导加载程序)加载应用程序。

- ti-processor-sdk-rtos-K2L-EVM-03.00.04

- CCS 6.2

-不使用 ARM Linux。

在 ARM SPI 或闪存引导中、应用程序加载速度似乎太慢

因此、我尝试将 SBL 设置更改为 EMIF 模式。

您能告诉我如何 使用 SBL 中的 EMIF 进行引导或闪存吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待反馈。

    我们将使用 EMIF NOR 引导来替换硬件。

    在这种情况下、您能告诉我们应该 检查 SBL 的哪些部分吗?