This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:Infoadas QT 与 Vivi 集成

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613643/tda2evm5777-infoadas-qt-integration-with-vivi

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

如何将 Infoadas 应用程序与 QT 集成? 为此、必须如何编写 vivi 代码? 例如、我想在 QT GUI 中显示 Infoadas 应用程序中的摄像机源。 如何实现这一点?

是否有任何说明 vivi 代码流和与 infoadas 应用程序集成的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    我已将您的问题转交给 INFOADAS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Infoadas 采用模块化结构。
    要将缓冲区显示到 QT 应用程序中、您不必更改 vivi 或应用程序层中的任何内容。

    显示 API 通过 WS (窗口系统)库抽象化。
    对于 QT,您只需编写一个新的 ws 插件,实现必要的挂钩,同一应用程序就可以使用 QT

    有关基于 Wayland 的实施示例、请参阅 PLat/Linux/ws/plugins/wayland

    Nikhil D