This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:如何使用 Open-Max API IL 与 GStreamer 进行交互、以从摄像头或目录位置=/usr/share/ti/data/videos/dm816x_1080p_demo.264捕获视频并使用 DSP 处理?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615897/linux-tms320dm8168-how-can-use-open-max-api-il-to-interact-with-gstreamer-to-capture-video-from-camera-or-from-directory-location-usr-share-ti-data-videos-dm816x_1080p_demo-264-and-process-with-dsp

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

大家好  

今天、我参与了 DM8168电路板上的视频采集和 DSP 处理  

我该怎么做?  

我很困惑,我不知道该怎么办? :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    在 OMX 中、我们有在 DSP 上运行的 VPLB 元素。 您也可以在 OMX 用户指南和 DSP OpenMax 示例一章中查看 VLPB 示例。
    我还建议您在 e2e 中搜索类似的线程、例如:
    e2e.ti.com/.../170443

    我还建议您检查此主题:
    e2e.ti.com/.../426680

    BR
    玛格丽塔