This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:PMIC_POWER_EN 的控制

Guru**** 2562870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613725/linux-am3352-control-of-pmic_power_en

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 团队:
我想使用 AM335x 通用 EVM 上的 PMIC_POWER_EN 引脚来复位 TPS65901。
请参阅以下步骤。

1.初始化 RTC 功能:

1.1引导至 Linux 根文件系统(SDK 04.00.00.04)
1.2按下 SW2按钮、并在 u-boot 处停止

2.设定报警寄存器  

=> MW 0x44E3E084 0x26 //ALARM2_MINUESS_REG
=> MW 0x44E3E024 0x27 //alarm_minutes_REG
=> MW 0x44E3E048 0x18 //RTC_INTERRUPTS_REG。 启用一个中断
=> MW 0x44E3E098 0x10000 //RTC_PMIC.PWR_ENABLE_EN

=> MD 0x44E3E000
44e3e000:00000058 00000026 00000000 00000001 V....%..........
44e3e010:00000001 00000000 00000000 00000000…
44e3e020:00000000 00000027 00000000 00000001………………
44e3e030:00000001 00000000 00000000 00000000…
44e3e040:00000001 00000002 00000018 00000000…
44e3e050:00000000 00000048 00000000 00000000……H..........
44e060:8010de8c 00000000 060001b0 060001b0 ........
44ee070:060001b0 4eb01106 00000003 00000000…… N.
44e3e080:00000000 00000026 00000000 00000001 ...&..........
44e3e090:00000001 00000000 00010000 00000000…

3. PMIC_POWER_EN 关闭(低电平)。
1分钟后、PMIC_POWER_EN 仍然为低电平。

我的问题是如何打开 PMIC_POWER_EN?

将会 Hus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关正确的 RTC 编程序列、请参阅 AM335x TRM 修订版 P 中的第20.3.4节。