This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:DSS 像素时钟

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613846/am5728-dss-pixel-clock

器件型号:AM5728

您好!  

我对 AM5728 DSS 模块的像素时钟有疑问。

根据11.2.5.1.2.5.5 DISPC 后续- Confgiure the LCD Panel timings and Parameters、 这里有表11-1349。 DISPC 配置 LCD 面板时序和参数。

用户必须根据此表设置 DSS 寄存器、以便进行 LCD 面板计时。

对于 DSS 配置、是否有任何限制?  例如、是否需要将像素频率设置为12MHz?  

请告诉我。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM572x 数据表 SR2.0修订版 C 第7.7节提供了支持的像素时钟频率