This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:SYSOSC 单端输入-所需文档的澄清

Guru**** 2562830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613768/66ak2g02-sysosc-single-ended-input---clarification-of-documentation-needed

器件型号:66AK2G02

您好!

据说 K2G 的 SYSOSC_IN 能够配置为单端振荡器输入、以便从外部振荡器提供主 PLL 时钟。  在此配置中、不清楚允许的输入电压范围是多少。

引脚的电源显示为 DVDD18、I/O 电压显示为1.8V;但是、表5-14中提到了"3.3V 模式"。  

该引脚是仅1.8V、还是可由3.3V 电源驱动?

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    SYSOSC_IN 是系统振荡器 OSC0晶体输入和 LVCMOS 时钟输入。 当使用内部振荡器 OSC0时、用作到一个晶振的输入连接。 当使用一个外部振荡器时、可用作一个 LVCMOS 兼容输入时钟。

    它由 DVDD18供电、它是1.8V。 请参阅表4-1。 器件数据手册中的引脚属性(续)。

    此致、
    Yordan