This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:Linux 重新启动而不是关闭

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615088/linux-am3358-linux-restarts-instead-of-shutting-down

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

在定制 AM3358板上使用任何版本的 Arago 时遇到问题、我 尝试"立即关闭"、而 Linux 看起来像是正在关闭、然后重新启动。 我有一个 BeagleBone Black、我在其上运行了相同的操作系统构建、关断和停止命令工作正常、并完全关闭器件。  

我探测了 PGOOD 线路、在关断过程中、它确实会再次从逻辑"高电平"转换为"低电平"、然后再转换为"高电平"。

我还注意到、当 Linux 使用"shutdown Now"命令关闭时、我看到电源从大约400mA 短暂下降到20mA、然后重新启动开始。

另一方面、"halt"命令实际上会停止 Linux 的进程、但功耗仍处于相同的水平-我看不到电源电平发生任何变化

请就此问题提供任何帮助。

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    "任何版本的 Arago "是什么意思? 您是否使用过官方 AM335x TI PSDK? 您还可以使用 poweroff 命令吗?

    请提供完整的控制台日志输出。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel、

    我已经尝试过从 Sitara SDK 版本1、2、3.03、4.004创建的 SD 卡、它们的行为都是相同的。 我尝试了"poweroff"命令、结果与"shutdown now (立即关闭)完全相同。 在下面,您可以看到整个 UART 转储文件,该转储文件从初始启动开始,然后登录,接着是“关机”,然后是我所指的重新启动,然后是“立即关机”的尝试。

    回复、

    标记

    e2e.ti.com/.../2161.Sitarra_5F00_SDK_5F00_4_5F00_Poweroff_5F00_Dump.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您说您的软件适用于 BeagleBoneBlack、但在定制的 AM335x 板上无法正常工作。

    BeagleBoneBlack 和您的定制板在电源方面有何区别?

    此致、
    帕维尔