This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:关于 TDA3xx 中的文本显示

Guru**** 2585565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/613143/tda3-about-the-text-display-in-tda3xx

器件型号:TDA3

您好!

我是 Lee。

我正在测试 TDA3xx 中的文本显示。

我修改文本显示的源代码。

但是、以下代码不起作用。

我不知道源代码有什么问题。

如果您知道 该解决方案、请告诉我。

谢谢。

#define FRAME_FREEZE_DISPLAY_DURAY_MS  (24*60*60*1000)
#define FRAME_FREEZE_DISPLAY_FONTID       (5)

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           GrpxSrcLink_StringRunTimePrintParams printPrms;
           snprintf (printPrms.stringInfo.string、
                    sizeof (printPrms.stringInfo.string)- 1、
                    "检测到帧冻结!!! \n");

           printPrms.stringInfo.string[sizeof (printPrms.stringInfo.string)- 1]= 0;
           printPrms.duration_ms = frame_freeze_display_duration_ms;
           printPrms.stringInfo.fontType = FRAME_FREEZE_DISPLAY_FONTID;
           printPrms.stringInfo.startx = 100;
           printPrms.stringInfo.startY = 200;

           /* chainsObj.ucObj.GrpxSrcLinkID:  22;*/

           System_linkControl (chainsObj.ucObj.GrpxSrcLinkID、
                   GRPX_SRC_LINK_CMD_PRIGIN_STRING、
                   打印打印打印机(&P)、
                   sizeof (printPrms)、
                   true);

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用哪个版本的 VisionSDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我使用这个 VisionSDK 版本。 (VISION_SDK_02_11_00_00)

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    请检查是否在用例中启用了 GRPX 本身。
    如果启用了 GRPX、它应该起作用。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我解决了这个问题。
    在 Draw2D_getFontProperties()函数中,因为 addr 错误。
    当我固定字体的基址时、文本显示效果非常好。

    谢谢。