This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:我在 DM8148平台上遇到问题:VPSS_m3或 video_m3始终损毁。如何修复。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615724/compiler-i-have-a-issue-on-dm8148-platform-vpss_m3-or-video_m3-always-crashed-how-to-fix-it

工具/软件:TI C/C++编译器

nhandled fault:在0x4004ea10上的非线性获取(0x1018)上的外部中止
51:!!!从内核[VPSS-M3]关闭!!!
SystemLink_CopySlaveCoreExceptionContext:120
[m3vpss ]未处理异常:
[m3vpss ] ThreadType_Task 中发生异常
[m3vpss ]句柄:0x8ef2e4c8。
[m3vpss ]栈基址:0x2fd0c7c0。
[m3vpss ]堆栈大小:0x4000。
[m3vpss ] R0 = 0x00000000 R8 = 0xffffffff
[m3vpss ] r1 = 0x1c9c3800 r9 = 0xffffffff
[m3vpss ] R2 = 0x2f986568 R10 = 0xffffffff
[m3vpss ] r3 = 0x00000001 R11 = 0xffffffff
[m3vpss ] R4 = 0x00000001 R12 = 0x8eda7790
[m3vpss ] R5=0x8eda7790 SP (R13)=0x2fd107a0
[m3vpss ] R6 = 0x00000000 LR (R14)= 0x8ed9773b
[m3vpss ] R7 = 0xffffffff PC (R15)= 0xffffffff
[m3vpss ] PSR = 0xffffffff
[m3vpss ] ICSR = 0x00400803
[m3vpss ] MMFSR = 0x00
[m3vpss ] BFSR = 0x00
[m3vpss ] UFSR = 0x0004
[m3vpss ] HFSR = 0x40000000
[m3vpss ] DFSR = 0x00000000
[m3vpss ] MMAR = 0xe000ed34
[m3vpss ] BFAR = 0xe000ed38
[m3vpss ] AFSR = 0x00000000
[m3vpss ]正在终止执行...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 或

ThreadName:SystemLink_tskMain_3000003f、ThreadIUnhandled FAULT:在0x40024120处非线性蚀刻(0x1018)上的外部中止
D:717


113281:!!!从内核[VIDEO -M3]关闭!!!
SystemLink_CopySlaveCoreExceptionContext:120
[m3video ]未处理异常:
[m3video]在 ThreadType_Task 中发生异常
[m3video ] handle:0x8dfffdc0。
[M3VIDE]堆栈基地址:0x2ec31da0。
[M3VIDE]堆栈大小:0x4000。
[M3VIDE] R0 = 0x054771d8 R8 = 0xffffffff
[M3VIDE] R1 = 0x00f8dee0 R9 = 0xffffffff
[M3VIDE] R2 = 0x00000001 R10 = 0xffffffff
[M3VIDE] R3 = 0x00000001 R11 = 0xffffffff
[M3VIDE] R4 = 0x00000001 R12 = 0x0000170c
[m3video ] R5 = 0x8de69e64 SP (R13)= 0x2ec35d60
[M3VIDE] R6 = 0x00000000 LR (R14)= 0x8dec96e3
[M3VIDE] R7 = 0xffffffff PC (R15)= 0x8dec9662
[M3VIDE] PSR = 0x81000000
[m3video ] ICSR = 0x1040e803
[M3VIDE] MMFSR = 0x00
[M3VIDE] BFSR = 0x82
[M3VIDE] UFSR = 0x0000
[m3video ] HFSR = 0x40000000
[M3VIDE] DFSR = 0x00000000
[m3video ] MMAR = 0x054771d8
[m3video ] BFAR = 0x054771d8
[M3VIDE] AFSR = 0x00000000
[m3video ]正在终止执行...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的软件版本是什么?

    请尝试先运行默认用例或示例、并检查是否出现相同的错误。

    此致、

    Anuj

    Pathpartner Technology Pvt Ltd.